Símbolo: 
Función: El comando abre la vista «Pending Changes». En ella aparecen todos los objetos que han cambiado respecto a la revisión base o que están bloqueados.
Llame a: «Ver Cambios pendientes»
Ver "Cambios pendientes
Los objetos modificados o bloqueados se muestran en la mitad inferior de la vista. Puede utilizar los comandos «Commit», «Revert», y «Update» en uno o varios objetos. Encontrará comandos para comparar y visualizar el historial de versiones en el menú contextual de un objeto seleccionado.
CODESYS SVN comprueba primero si el formato de almacenamiento de la copia de trabajo coincide o no con el formato de almacenamiento del proyecto en el repositorio SVN. Si los formatos de almacenamiento difieren, la reversión no debe ejecutarse a nivel de objeto para evitar incoherencias. En este caso, puede eliminar primero todo el proyecto (copia de trabajo) con el comando Guardar como como formato de almacenamiento adecuado, lo que, sin embargo, puede dar lugar a menores pérdidas de datos. Después de seleccionar una de las opciones de reversión, se le guiará por los correspondientes mensajes de diálogo.
Al hacer doble clic en el objeto, se abre la comparación del proyecto.
|
«Seleccione» |
Selección o borrado de todos los objetos |
|
«Compromiso» |
Consigna los cambios locales en el repositorio SVN |
|
«Volver a» |
Revierte los cambios locales al estado de la revisión base de la copia de trabajo. |
|
«Actualización» |
El comando confirma los cambios en el repositorio SVN en el proyecto. La actualización se realiza con la revisión HEAD. |
|
«Mantener cerraduras» |
|
|
«Actualización del perfil de almacenamiento» |
Tenga en cuenta que el perfil de almacenamiento (versión de almacenamiento) del repositorio en la copia de trabajo difiere del del repositorio SVN. En este caso, una confirmación cambiará el perfil de almacenamiento en el repositorio. Para las acciones que requieren un intercambio entre la copia de trabajo y el repositorio, se le guiará por los mensajes correspondientes para que coincida con el perfil de almacenamiento. |
|
«Mensajes recientes» |
Muestra los últimos mensajes de registro utilizados. Puede hacer clic en un mensaje de registro para aceptarlo. |
|
«Mensajes» |
Escriba un mensaje de registro que comente su cambio. Por ejemplo: |
El bloqueo no se libera automáticamente tras la confirmación