Comando "Navegador de repositorios SVNPermalink

Símbolo: _svn_icon_repository_browser

Función: Este comando abre el navegador de repositorios SVN. El contenido de un repositorio SVN se muestra aquí en una estructura de árbol. Puede buscar en el repositorio a través del navegador.

Llame a: Barra de menús: «Proyecto  SVN».

Dependiendo del objeto seleccionado, en el menú contextual están disponibles los siguientes comandos:

  • «Mostrar registro»

  • «Pedido»

  • «Crear carpeta»

  • «Copiar en»

  • «Cambie el nombre de»

  • «Borrar»

Al hacer doble clic en el objeto con el botón derecho del ratón, se abre el cuadro de diálogo de registro.

Diálogo 'Navegador de repositorios SVN

«URL»

URL en el repositorio SVN

Por ejemplo: ‎https://svnserver/repository/trunk/ControlABC.project‎

Consejo: En cuanto se especifica un repositorio SVN válido, puede examinar y seleccionar un proyecto específico mediante el botón adyacente.

_svn_button_revision

Abre el diálogo «Seleccione la revisión».

El botón lleva la etiqueta con la revisión seleccionada en ese momento:

  • «CABEZA»: Revisión superior (última). Preestablecido

  • «3»: Número de revisión de la revisión seleccionada

  • «23/12/2016 11:59:59 (UTC)»: Fecha de modificación de la revisión seleccionada (UTC)

Nota: El cuadro de diálogo ofrece las mismas opciones que el grupo «Revision».

_svn_icon_refresh

Actualiza la vista del navegador volviendo a explorar el repositorio SVN.

_svn_icon_resource_level_up

Desplaza la dirección URL una carpeta hacia arriba.

Zona izquierda

Árbol de directorios en el repositorio SVN. Los nodos del proyecto aparecen en negrita.

_svn_img_repo_browser_directory_tree

Nota: En esta vista, puede editar directamente el nombre del proyecto y el nombre de la carpeta superior.

Zona derecha

Lista de objetos del directorio seleccionado

«Cerrar»

Cierra el diálogo