Comando "Mostrar registro", Comando "Mostrar registro de proyectoPermalink

Símbolo: _svn_icon_show_log

Función: Estos comandos abren la pestaña «Registro del proyecto» o «Registro - <objeto>». En la pestaña se muestra el historial de versiones del proyecto o de un objeto del proyecto CODESYS.

Llame a:

  • Barra de menús: «Proyecto  SVN».

  • «Menú contextual  SVN»

Si no selecciona nada o el nodo base en el árbol de objetos, se mostrará el historial de todo el proyecto («Show project log»). Si selecciona uno o varios objetos, se mostrará el historial de estos elementos («Show log»).

Se pueden abrir varias pestañas al mismo tiempo con el historial de versiones de distintos objetos.

Pestaña 'Registro del proyecto', Diálogo 'Registro - <objeto>'

Zona superior

  • «Revisión»: Número de revisión

  • «Autor»

  • «Fecha»

  • «Mensaje»: Mensaje introducido en el commit

Lista de todas las revisiones del proyecto o de los objetos seleccionados en la información. Por defecto se muestran las 100 primeras revisiones. Los botones «Next 100» y «All» permiten visualizar más o todas las revisiones.

Hay varios comandos disponibles en el menú contextual de cada revisión. Estos comandos del menú contextual se describen a continuación.

Zona central

Visualización del mensaje de la revisión seleccionada en la zona superior.

Zona inferior

  • «Acción»

  • «Ruta»: Ruta de objetos en SVN

  • «Copiar desde ruta»

  • «Copia de la revisión»

Lista de acciones realizadas sobre los objetos del proyecto en la revisión seleccionada:

«Ocultar rutas modificadas no relacionadas»

_cds_icon_option_activated: Se ocultan todos los cambios de esta revisión que no tienen ninguna relevancia para el objeto.

«Parada al copiar/renombrar»

_cds_icon_option_activated: Si el objeto se copió desde otra ubicación del repositorio SVN, no se recuperan más mensajes de registro. Esto es especialmente beneficioso cuando se controlan ramas o etiquetas y sólo son relevantes los cambios dentro de la rama.

«Filtro/Rango»

Abre el cuadro de diálogo «Filter»

«Todos»

Se enumeran todas las revisiones.

«Siguiente 100»

Se enumeran las 100 revisiones siguientes.

Tab. 952: Diálogo «Filtro»

«Rango de revisión»

Las revisiones mostradas pueden filtrarse por «Cabecera», «Revisión», o «Fecha».

_cds_icon_option_activated: Los campos de opción para «Revisión inicial» y «Revisión final» son editables.

«Utilice la hora UTC»: Visualización de la fecha en hora universal.

Para más información, consulte la descripción "Diálogo 'Seleccionar revisión'".

«El mensaje contiene»

Visualización de los registros de revisión que contienen un texto especial en «Mensaje»

«El autor contiene»

Visualización de los registros de revisión del autor especificado

«La ruta contiene»

Visualización de los registros de revisión de la ruta especificada

Tab. 953: Comandos del menú contextual de las revisiones

«Comparar con la copia de trabajo base»

Compara la revisión seleccionada del objeto con la copia de trabajo base (sin cambios locales).

«Com con copia de trabajo»

Compara la revisión seleccionada del objeto con la copia de trabajo.

«Comparar con la revisión HEAD»

Compara la revisión seleccionada del objeto con la revisión HEAD.

«Comparación con la revisión anterior»

Compara la revisión seleccionada del objeto con la revisión anterior.

«Actualizar elemento a revisión»

Actualiza el objeto a la revisión seleccionada.

Nota: Los cambios realizados en el proyecto mediante este comando no pueden confirmarse.

Para usuarios de VSS: Esto es comparable a cargar una versión anterior sin pasar por caja. Para revertir una confirmación anterior, debe utilizarse la orden «Revert to this revision».

«Volver a esta revisión»

Devuelve el objeto a la revisión seleccionada.

Este comando no tiene efecto en el repositorio SVN mientras no se confirmen los cambios. Internamente, SVN revierte las fusiones de todos los cambios que se hicieron después de la revisión seleccionada para revertir los cambios de las confirmaciones anteriores.

«Editar autor»

Abre un diálogo para cambiar el autor de la revisión.

«Editar mensaje de registro»

Abre un diálogo para cambiar el mensaje de registro de la revisión.

«Propiedades de revisión»

Abre el diálogo «Propiedades de revisión» donde se muestran las propiedades.

En el cuadro de diálogo, puede activar las propiedades «Añadir» y «Eliminar» y la opción «Mostrar propiedades binarias».

«Crear rama/etiqueta a partir de esta revisión»

Crea una rama o etiqueta a partir de la revisión seleccionada.

«Navegar por el repositorio SVN»

Abre el diálogo del navegador de repositorios SVN

«Copiar al portapapeles»

Copia los detalles del registro de la revisión seleccionada en el portapapeles Se trata del número de revisión, el autor, la fecha de revisión, el mensaje de registro y la lista de objetos de cambio de cada revisión.