Cómo mostrar los valores de las variables en la visualizaciónPermalink

Existen elementos de visualización sencillos o muy especializados para mostrar los datos de una aplicación en ejecución.

Ejemplos:

  • Salida simple de los valores de las variables: Por ejemplo, puede configurar una especificación puramente de formato para un elemento «Rectángulo» en la propiedad «Texto» y la variable cuyo valor debe mostrarse en el elemento en la propiedad «Variable de texto».

  • Visualización de valores de variables estructuradas (estructura, matriz, bloque de funciones): Se utiliza el elemento «Tabla» y se especifica una variable de matriz en su configuración en la propiedad «Matriz de datos» cuyos valores se van a mostrar en la tabla. Las matrices unidimensionales también pueden visualizarse en un «Histograma».

  • Visualización de valores mediante cambio de imagen. Por ejemplo: Se muestra una pantalla específica en función del mensaje de error que se produzca. Para ello, configure un elemento «Image» con una variable para la propiedad «Bitmap ID variable».

  • Muestra el valor de una variable en forma de barra o con un puntero sobre una escala: Especifique una variable en la propiedad «Value» del elemento «Bar Display» o «Meter» para mostrar su valor como una barra en una escala horizontal o circular.

  • Visualización de alarmas: Las alarmas configuradas en la gestión de alarmas de la aplicación pueden hacerse visibles mediante los elementos «Alarm Table» y «Alarm Banner» de la interfaz de usuario.

  • «Traza» y «Tendencia»: Para el registro gráfico de valores variables a lo largo de un periodo de tiempo.

Para más detalles, consulte las descripciones de las propiedades de los elementos.