Diálogo: Derechos de acceso Permalink

Función: El diálogo define los permisos de los grupos de usuarios para un elemento de visualización.

Llame a: Haga clic en el campo «Valor» de la propiedad «Derechos de acceso» de un elemento de visualización.

Requisito: Se selecciona un elemento de visualización en una visualización y se abre la vista «Properties».

«Grupos de usuarios»

Grupos configurados en «Visualization Manager» en la pestaña «User Management  Groups»

«Operativo»

_cds_icon_option_activated_copy.png: El elemento de visualización está disponible con todas las funciones.

«Sólo visible»

_cds_icon_option_activated_copy.png: El elemento de visualización sólo es visible y no proporciona ninguna funcionalidad.

«Invisible»

_cds_icon_option_activated_copy.png: El elemento de visualización no se muestra.

«Se utiliza la jerarquía de grupos»

Muestra si la opción «Usar jerarquía de grupos» está activada en el Gestor de Visualización en la pestaña «Gestión de Usuarios  Configuración».

Un grupo de jerarquía superior no puede tener menos permisos para un elemento que un elemento de jerarquía inferior.

Si no hay ningún usuario conectado, los permisos se aplican a los elementos de visualización configurados para el grupo de usuarios «Ninguno». Si los permisos para un elemento de visualización están restringidos, el grupo «Ninguno» debe recibir los permisos más bajos.