Edición de estilos de visualización en el editor Permalink

Un estilo es un archivo XML con la extensión ‎*.visustyle.xml‎. Contiene un conjunto específico de propiedades de estilo cuya coherencia se comprueba automáticamente.

Puede crear un nuevo estilo o personalizar uno ya existente. Para ello se dispone del Editor de estilos de visualización.

Si personaliza un estilo, se crea un nuevo estilo como una jerarquía de estilos. Una jerarquía consta de al menos dos estilos basados el uno en el otro. La profundidad de anidamiento no tiene restricciones. Una jerarquía se identifica simplemente con su estilo derivado superior. Puede derivar varios estilos diferentes de un estilo base ampliando los estilos mediante diferentes propiedades de estilo. Esto ahorra memoria y, por tanto, debería ser su método preferido .

Un estilo base no tiene por qué ser coherente por sí mismo. En su lugar, debe identificarlo como un estilo incompleto. Sólo el estilo derivado superior debe ser coherente.

Para más información, consulte: ⮫ «Entradas en el estilo de visualización »