Requisito: En el objeto «VisualizationManager», se selecciona la opción «Activar el manejo estándar del teclado».
Las teclas de acceso rápido para el manejo estándar del teclado permiten a los usuarios manejar la visualización sólo con el teclado. Los elementos que responden a la entrada del usuario pueden procesar un evento de teclado en lugar de un evento de ratón. Para ello, no tiene que cambiar su configuración de entrada. Las teclas de acceso rápido comunes son compatibles con todos los dispositivos y están disponibles en todas las variantes de pantalla cuando es necesario.
|
Atajo de teclado |
|
|---|---|
|
[Pestaña] |
El foco salta al siguiente elemento. El siguiente elemento que responde a una entrada de usuario configurada o preconfigurada está en foco. El orden de los elementos corresponde al orden en que los elementos fueron añadidos al editor. Si el elemento enfocado es una tabla, la celda superior izquierda de la tabla será el siguiente foco. Después, el foco se desplaza a cada celda siguiente hasta que todas las celdas han estado en foco. Además, sólo se enfocan las celdas que requieren entrada. Si el elemento enfocado es un marco, entonces un elemento de la visualización referenciada es el siguiente enfocado en el marco. Después, el foco se desplaza a cada elemento siguiente hasta que todos los elementos han sido enfocados. Además, sólo se centran los elementos que requieren entrada. |
|
[Mayúsculas]+[Tab] |
El foco salta al elemento anterior. El foco se mueve al elemento que está antes del elemento actualmente enfocado en el orden añadido. Es decir, el orden es inverso al de «Tab». |
|
[Flecha] |
El foco salta al elemento en la dirección indicada por la flecha. |
|
[Entre en] |
La visualización detecta la entrada en el elemento enfocado y activa la acción de entrada. |