Objeto: CODESYS WebVisu Permalink

Símbolo: _visu_icon_web_visualization.png

Función: El objeto se utiliza para configurar la variante de visualización basada en web para la visualización remota de la visualización del controlador en un navegador web. Esto permite el acceso remoto, la supervisión a distancia, así como el servicio y el diagnóstico de una aplicación a través de Internet.

Requisito: El objeto se inserta debajo del Gestor de Visualización, y el sistema de destino dispone de un servidor web compatible con CODESYS WebVisu. El servidor web permite la comunicación entre el sistema de destino y el navegador web.

«Iniciar visualización»

Nombre de la visualización donde se muestra el inicio como CODESYS WebVisu.

Pista: Utilice el Asistente de entrada para seleccionar otra visualización.

«Nombre del archivo .htm»

URL base de la página web. La URL también se especifica como dirección en el navegador web.

Por ejemplo: ‎http://localhost:8080/webvisu.htm‎

Nota: Si utilizas un BeagleBone Black como dispositivo de visualización, entonces tienes que tener en cuenta que un BeagleBone Black utiliza el puerto 9090 para su servidor web. Una dirección IP válida es la siguiente: ‎http://192.168.7.2:9090/webvisu.htm‎

«Utilizar como página por defecto»

_cds_icon_option_activated_copy.png: La página especificada en «Nombre del archivo .htm» se preestablece como página por defecto. Ahora esta página se abrirá siempre que un usuario especifique en el navegador web la dirección IP y el puerto del servidor web que se está ejecutando en el controlador: ‎http://<IP address of web server>:<port of web server>‎

Por ejemplo: ‎http://localhost:8080‎

Aviso: Aunque haya creado varias visualizaciones web, puede activar esta opción sólo para una página web y, por lo tanto, preestablecer sólo una página como página predeterminada.

«Visualización de inicio de sesión»

Visualización que se muestra al iniciar sesión en el CODESYS WebVisu

Si está configurada la gestión de usuarios en tiempo de ejecución, se introduce aquí por defecto una visualización de la biblioteca como página de inicio de sesión. Esta visualización puede adaptarse o incluso sustituirse.

«Frecuencia de actualización (ms)»

Frecuencia de actualización (en milisegundos) en el navegador web

«Tamaño del búfer de comunicación por defecto»

Tamaño por defecto del buffer de comunicación (en bytes). Define la memoria máxima disponible para la transferencia de datos entre el cliente web y el servidor web.

Por ejemplo: ‎50000‎

«Mostrar visualizaciones usadas»

El enlace abre la pestaña «Visualizaciones» del editor «Visualization Manager».

La pestaña proporciona información sobre las visualizaciones descargadas en las variantes de visualización.

Tab. 795: Opciones de escalado

«Fijo»

cds_icon_radiobutton_activated.png: Tamaño fijo de la visualización. Los valores utilizados son «Altura del cliente» y «Anchura del cliente».

«Isótropo»

cds_icon_radiobutton_activated.png: El tamaño de la visualización se adapta a las dimensiones del navegador web, conservando las proporciones de la visualización.

«Anisótropo»

cds_icon_radiobutton_activated.png: El tamaño de la visualización se adapta al navegador web.

«Utilizar opciones de escala para los diálogos»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Los diálogos (también para el teclado y el teclado numérico) se escalan como la visualización (se dibujan con el mismo factor de escala). Esto es una ventaja cuando se ha creado un diálogo para que coincida con la visualización porque entonces se escalan juntos.

«Altura del cliente»

Altura de la visualización (en píxeles).

«Anchura del cliente»

Anchura de la visualización (en píxeles).

Tab. 796: Opciones de presentación

«Dibujo antialias»

_cds_icon_option_activated_copy.png: El antialiasing se utiliza al dibujar la visualización en el navegador web.

Tab. 797: Opciones de manipulación de la entrada

«Entrada de texto estándar con»

  • «Pantalla táctil»: Introducción de texto en el WebVisu con pantalla táctil. Se abre el cuadro de diálogo del teclado numérico.

  • «Teclado»: Introducción de texto en la WebVisu con un teclado normal o un teclado virtual (en el sistema operativo Android, por ejemplo)

Efecto:

Cuando se configura una entrada de usuario para la entrada de texto por defecto, se selecciona una configuración de entrada para la acción de entrada «Escribir variable», y se configura el «Tipo de entrada» como «Por defecto», entonces los ajustes se utilizan aquí.

«Tratar los toques como acciones del ratón»

_cds_icon_option_activated_copy.png: En los dispositivos con pantalla táctil, los gestos se tratan como acciones del ratón. Esta opción es necesaria, por ejemplo, para manejar una barra deslizante o de desplazamiento en un dispositivo táctil.