Gestión de excepciones en tiempo de ejecución Permalink

Si se produce un error o una excepción en una visualización en tiempo de ejecución, la ejecución de la visualización se detiene sin detener la ejecución de la aplicación. Se abre una pantalla de error para notificárselo. Además, la pantalla de error (normalmente) permite reiniciar la visualización.

Este tratamiento de excepciones se realiza a partir del perfil de visualización ‎ CODESYS V3.5 SP7 ‎, la versión del compilador ‎3.5.7.0‎, y el sistema en tiempo de ejecución ‎3.5.7.0‎.

Haga clic en «Stop Execution on Handled Exceptions» para investigar la causa de las excepciones y la localización del error.