Primeros pasos con Trace Permalink

Cree un proyecto con el siguiente programa ‎PLC_PRG‎:

                    PROGRAM PLC_PRG
                    VAR
                    iVar : INT;
                    rSin : REAL;
                    rVar : REAL;
                    END_VAR

                    iVar := iVar + 1;
                    iVar := iVar MOD 33;

                    rVar := rVar + 0.1;
                    rSin := 30 * SIN(rVar);
                
  1. En el árbol de dispositivos, seleccione la aplicación y añada una nueva visualización haciendo clic en «Proyecto  Añadir objeto  Visualización».

    Se abre el editor de visualización correspondiente.

  2. Añada el objeto «Visualización» al árbol de dispositivos debajo de «Aplicación».

    Aparece una visualización vacía.

  3. Haga clic en «ToolBox  Controles especiales».

  4. Arrastre el elemento «Trace» al editor de visualización.

    Las propiedades del elemento de tendencia se muestran en la parte derecha.

  5. Haga clic en el símbolo _visu_icon_trace.png en la propiedad «Trace».

    Se abre el cuadro de diálogo «Trace Configuration».

  6. Haga clic en «Añadir Variable» para añadir una entrada a la vista de árbol de la configuración de seguimiento y seleccione una variable de proyecto (por ejemplo, ‎PLC_PRG.rSin‎).

  7. Haga clic en el nodo superior de la configuración de la traza.

    A la derecha se muestra el grupo «Record Settings».

  8. Seleccione la opción ‎MainTask‎ para el ajuste «Tarea».

    Pista: El registro de trazas y el programa correspondiente deben ejecutarse en la misma tarea.

  9. Haga clic en «OK».

    Se aplica la configuración de la tarea.

  10. Seleccione el elemento de traza y haga clic en «Visualización  Insertar elementos para controlar la traza».

    Se abre el cuadro de diálogo «Trace Wizard». Por defecto, todos los controles se activan allí.

  11. Pulse «OK» para salir del diálogo.

    Se añaden los controles a la visualización y se declaran las variables de control. A continuación, los controles y el oligoelemento se configuran con las variables de control.

  12. Descarga la aplicación en el controlador e iníciala.