Cree un proyecto con el siguiente programa PLC_PRG:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
iVar : INT;
rSin : REAL;
rVar : REAL;
END_VAR
iVar := iVar + 1;
iVar := iVar MOD 33;
rVar := rVar + 0.1;
rSin := 30 * SIN(rVar);
-
En el árbol de dispositivos, seleccione la aplicación y añada una nueva visualización haciendo clic en «Proyecto Añadir objeto Visualización».
Se abre el editor de visualización correspondiente.
-
Añada el objeto «Visualización» al árbol de dispositivos debajo de «Aplicación».
Aparece una visualización vacía.
-
Haga clic en «ToolBox Controles especiales».
-
Arrastre el elemento «Trace» al editor de visualización.
Las propiedades del elemento de tendencia se muestran en la parte derecha.
-
Haga clic en el símbolo
en la propiedad «Trace». Se abre el cuadro de diálogo «Trace Configuration».
-
Haga clic en «Añadir Variable» para añadir una entrada a la vista de árbol de la configuración de seguimiento y seleccione una variable de proyecto (por ejemplo,
PLC_PRG.rSin). -
Haga clic en el nodo superior de la configuración de la traza.
A la derecha se muestra el grupo «Record Settings».
-
Seleccione la opción
MainTaskpara el ajuste «Tarea».Pista: El registro de trazas y el programa correspondiente deben ejecutarse en la misma tarea.
-
Haga clic en «OK».
Se aplica la configuración de la tarea.
-
Seleccione el elemento de traza y haga clic en «Visualización Insertar elementos para controlar la traza».
Se abre el cuadro de diálogo «Trace Wizard». Por defecto, todos los controles se activan allí.
-
Pulse «OK» para salir del diálogo.
Se añaden los controles a la visualización y se declaran las variables de control. A continuación, los controles y el oligoelemento se configuran con las variables de control.
-
Descarga la aplicación en el controlador e iníciala.