Configuración del objeto raíz del servidor BACnet Permalink

  1. Cree un proyecto vacío y llámelo, por ejemplo, «Device_12».

  2. Inserte un objeto «BACnet Server» debajo del objeto interfaces en el árbol de dispositivos.

    BACnet_Server
  3. Establezca el dispositivo ‎InstanceNumber‎ en «BACnet Parameters» del «BACnet Server», por ejemplo, en ‎12‎ y el ‎InstanceName‎ en ‎Device_12‎ (según Fig. 251 BACnet objects, properties, services and BIBBs).

    BACnet_Device12
  4. Añade un enlace de datos, IP o MS/TP. En el ejemplo se inserta un enlace de datos IP debajo de ‎ETH1‎. Los parámetros por defecto son suficientes si sólo se utiliza un enlace de datos.

    ⮫ «Configuración de un enlace de datos IP»

    BACnet_Datalink
  5. Cree el proyecto, descárguelo en el PLC y configúrelo en [RUN]. El estado de «BACnet Server» debe ser verde (en funcionamiento). Si no es así, asegúrese de que tiene instalada la licencia de ejecución BACnet Protocol B-BC Runtime, verificable haciendo clic con el botón derecho del ratón en el nodo PLC y seleccionando [Mostrar información de licencia] en el menú de licencias de ejecución. Se escanea el proyecto en busca de las licencias necesarias. Si ha iniciado sesión en un PLC, se mostrarán las licencias disponibles en el PLC. Se resalta la falta de una licencia necesaria.

    ⮫ «Licencias de ejecución de PLC»

    BACnet_Server_1
  6. Inicie cualquier cliente BACnet para encontrar el servidor, por ejemplo Inneasoft BACnet Explorer.

    BACnet_Inneasoft