DesmantelamientoPermalink

  1. Elimina las licencias de ejecución del dispositivo devolviendo las licencias.

    ⮫ «Devolución de una licencia de ejecución»

  2. Borrar certificados disponibles en la CPU.

  3. Eliminar aplicaciones.

  4. Borrar aplicaciones de la tarjeta de memoria, si está disponible.

  5. Si está disponible, retire la tarjeta de memoria y la batería de la CPU.

  6. Elimina todas las cuentas y datos de usuario.

  7. Desmonte y deseche los módulos de hardware.

    ⮫ Desmontar AC500, AC500-XC y AC500-S

    ⮫ «Reciclaje»

Si no puedes acceder a los datos almacenados en la CPU, por ejemplo, porque ésta ya no funciona, destruye físicamente el dispositivo.

Esto garantiza que las credenciales almacenadas en el dispositivo no puedan utilizarse indebidamente.