|
Gravedad del error |
Tipo |
Descripción |
Ejemplo |
|---|---|---|---|
|
1 |
Errores fatales |
El funcionamiento seguro del sistema operativo ya no está garantizado. |
Error de suma de comprobación en la memoria flash del sistema, error de RAM |
|
2 |
Error grave |
El sistema operativo funciona correctamente, pero no se garantiza la ejecución sin errores del programa de usuario. |
Error de suma de comprobación en la memoria flash de usuario, tiempos de ciclo de tarea superados |
|
3 |
Errores menores |
Depende de la aplicación si el programa de usuario debe ser detenido por el sistema operativo o no. El usuario decide qué reacción se va a realizar. |
La memoria Flash no se puede programar, el módulo de E/S ha fallado |
|
4 |
Advertencias |
Errores que se producen en dispositivos periféricos o que sólo tendrán efecto en el futuro. El usuario decide qué reacciones se van a realizar. |
Cortocircuito en un módulo de E/S, batería vacía/no instalada |
|
11 |
Error de parámetro |
Se ha producido un error durante la parametrización |
Diferentes dispositivos de E/S en la configuración del PLC y la instalación del hardware |
Errores con severidad 1 - errores fatales
Errores con severidad 1 - errores fatales
Los errores con gravedad de error 1 no se introducen en el sistema de diagnóstico. Estos errores no permiten el funcionamiento normal del PLC. Estos errores se detectan durante el arranque del PLC y lo detienen inmediatamente.
Algunos ejemplos son los errores de RAM o los errores de suma de comprobación al iniciar el firmware.
Estos errores se indican mediante el parpadeo rápido del LED ERR.