Función: Crea un nuevo objeto con «Visualización» tipo
Llame a: «Proyecto Añadir objeto Visualización»; menú contextual de una aplicación
Requisito: Se selecciona una aplicación en el árbol de dispositivos.
|
«Nombre» |
Nombre de la visualización Por ejemplo: |
Los siguientes ajustes sólo aparecen cuando se añade un objeto «Visualization» al proyecto por primera vez.
|
«Biblioteca de símbolos» |
Lista de todas las bibliotecas de símbolos instaladas |
|
«Asignado» |
TIP: CODESYS gestiona esta configuración en los ajustes del proyecto. |
|
«Añadir» |
Crea la nueva visualización y asigna las bibliotecas de símbolos seleccionadas al proyecto. Están disponibles en la vista de la caja de «herramientas de visualización». |
: Se selecciona la biblioteca de símbolos