El sistema de control está diseñado para montarse en una superficie de montaje bien conectada a tierra, como un panel metálico. No se requieren conexiones a tierra adicionales desde las lengüetas de montaje o el carril DIN (si se utiliza), a menos que la superficie de montaje no pueda conectarse a tierra.
Durante el montaje en panel o carril DIN de todos los dispositivos, asegúrese de que no caigan residuos (virutas metálicas, hilos de cables, etc.) en el controlador. Los residuos que caigan dentro del controlador podrían causar daños mientras el controlador esté energizado.
Todos los dispositivos se conectan a tierra a través del carril DIN a la tierra del chasis. Utilice carril DIN de acero cromado amarillo cincado para asegurar una correcta conexión a tierra. El uso de otros materiales de carril DIN (por ejemplo, aluminio, plástico, etc.) que puedan corroerse, oxidarse o sean malos conductores, puede dar lugar a una conexión a tierra inadecuada o intermitente.
tenga en cuenta las instrucciones de seguridad
tenga en cuenta las instrucciones de seguridad
Por los motivos mencionados, en la descripción debe prestarse especial atención a los diseños que utilizan aislamiento galvánico, conexión a tierra y medidas de compatibilidad electromagnética. Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad para la familia de productos AC500.