Protocolo simple de gestión de red (SNMP)
SNMP es un protocolo de red que permite supervisar y controlar enrutadores, servidores, conmutadores, impresoras, ordenadores, etc. desde una estación central. El protocolo controla la comunicación entre los dispositivos y la estación de vigilancia.
Biblioteca SNMP Service SL
Utilice la biblioteca SNMP Service SL para leer información de los dispositivos a través del protocolo SNMP. La biblioteca proporciona bloques de funciones para enviar y recibir mensajes SNMP y forma parte del paquete de software "IIoT Libraries SL".
En la documentación de la biblioteca integrada (dentro del gestor de bibliotecas) encontrará más información sobre la biblioteca correspondiente, así como sobre la funcionalidad y el ámbito de aplicación de los bloques funcionales que contiene.
Ejemplo de aplicación
Un ejemplo de aplicación ⮫ describe la comunicación SNMP en un escenario en el que un PLC AC500 actúa por un lado como agente SNMP y por otro como gestor SNMP. En este caso, se utiliza el protocolo SNMP para la supervisión de la red. El PLC puede recibir peticiones SNMP y responder a ellas como agente. Como gestor, puede consultar la información gestionada desde cualquier dispositivo de red compatible con SNMP.