Configuración de la pasarela de comunicaciónPermalink

Configuración de los parámetros de comunicación

Para establecer la comunicación entre el ordenador y el PLC, por ejemplo, para descargar el programa compilado, es necesario configurar los parámetros de comunicación.

La dirección IP del ordenador debe pertenecer a la misma clase que la dirección IP de la CPU.

La dirección IP predeterminada de la CPU es 192.168.0.10.

La dirección IP del ordenador debería ser 192.168.0.X (evita que X sea igual a 10 para evitar un conflicto de direcciones).

La máscara de subred debe ser 255.255.255.0.

Cambio de la dirección IP

  1. Abre el Panel de control de Windows. Haga clic en «Estado de la red  Centro de redes y recursos compartidos».

  2. Selecciona «Cambiar la configuración del adaptador».

    Si se utiliza una red ya existente con varios dispositivos, es necesario respetar las normas de la red o consultar al administrador del sistema.

  3. Haga clic con el botón derecho del ratón en «Conexión de área local (Ethernet)» y seleccione [Propiedades].

  4. SE_Local_Area_Connection_Properties

    Haga doble clic en «Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)».

  5. SE_Internet_Protocol_Version

    Introduce la dirección IP y la máscara de subred requeridas.

Configuración de la pasarela de comunicación

La CPU y el PC están conectados con un cable Ethernet.

  1. communication_settings

    En el árbol de dispositivos de Automation Builder, haga clic con el botón derecho del ratón en «PLC_AC500_V3».

  2. Seleccione «Configuración de comunicación».

  3. IP_adresss

    Mantenga el valor predeterminado en la dirección IP de la CPU o escriba la dirección IP actual, si difiere.

    La dirección IP estándar (por defecto) del puerto ETH1 es: 192.168.0.10

  4. Seleccione [OK] para implementar la dirección IP.

Exploración de la red

Si hay varias CPU en la red, proceda de la siguiente manera.

  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en «PLC_AC500_V3» en el árbol de dispositivos.

  2. Seleccione «Configuración de comunicación».

  3. 01.04.03

    Seleccione «...».

    Se abre la nueva ventana «Communication Settings».

    Scan

    Haga clic en «Escanear».

    Los resultados aparecerán en este campo.

  4. Seleccione la CPU en el campo y seleccione [OK] para implementar la pasarela de comunicaciones necesaria.

Comprobación de los ajustes de comunicación

Si es necesario comprobar la configuración de comunicaciones o se necesita información adicional sobre la CPU seleccionada actualmente, proceda de la siguiente manera.

  1. 01.04.05

    Haga doble clic en «PLC_AC500_V3» en el árbol de dispositivos.

  2. Seleccione «Configuración de comunicación».

    Se muestra la dirección IP seleccionada.

  3. Si la dirección IP no es visible, introdúzcala manualmente.

  4. Para probar la conexión y/o ver la información de la CPU pulse [Enter] o haga clic en el punto negro situado junto a la figura del PLC.