Configuración de los parámetros de comunicación
Para establecer la comunicación entre el ordenador y el PLC, por ejemplo, para descargar el programa compilado, es necesario configurar los parámetros de comunicación.
La dirección IP del ordenador debe pertenecer a la misma clase que la dirección IP de la CPU.
La dirección IP predeterminada de la CPU es 192.168.0.10.
La dirección IP del ordenador debería ser 192.168.0.X (evita que X sea igual a 10 para evitar un conflicto de direcciones).
La máscara de subred debe ser 255.255.255.0.
Cambio de la dirección IP
-
Abre el Panel de control de Windows. Haga clic en «Estado de la red Centro de redes y recursos compartidos».
-
Selecciona «Cambiar la configuración del adaptador».
Si se utiliza una red ya existente con varios dispositivos, es necesario respetar las normas de la red o consultar al administrador del sistema.
-
Haga clic con el botón derecho del ratón en «Conexión de área local (Ethernet)» y seleccione [Propiedades].
-

Haga doble clic en «Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)».
-

Introduce la dirección IP y la máscara de subred requeridas.
Configuración de la pasarela de comunicación
La CPU y el PC están conectados con un cable Ethernet.
-

En el árbol de dispositivos de Automation Builder, haga clic con el botón derecho del ratón en «PLC_AC500_V3».
-
Seleccione «Configuración de comunicación».
-

Mantenga el valor predeterminado en la dirección IP de la CPU o escriba la dirección IP actual, si difiere.
La dirección IP estándar (por defecto) del puerto ETH1 es: 192.168.0.10
-
Seleccione [OK] para implementar la dirección IP.
Exploración de la red
Si hay varias CPU en la red, proceda de la siguiente manera.
-
Haga clic con el botón derecho del ratón en «PLC_AC500_V3» en el árbol de dispositivos.
-
Seleccione «Configuración de comunicación».
-

Seleccione «...».
Se abre la nueva ventana «Communication Settings».

Haga clic en «Escanear».
Los resultados aparecerán en este campo.
-
Seleccione la CPU en el campo y seleccione [OK] para implementar la pasarela de comunicaciones necesaria.
Comprobación de los ajustes de comunicación
Si es necesario comprobar la configuración de comunicaciones o se necesita información adicional sobre la CPU seleccionada actualmente, proceda de la siguiente manera.
-

Haga doble clic en «PLC_AC500_V3» en el árbol de dispositivos.
-
Seleccione «Configuración de comunicación».
Se muestra la dirección IP seleccionada.
-
Si la dirección IP no es visible, introdúzcala manualmente.
-
Para probar la conexión y/o ver la información de la CPU pulse [Enter] o haga clic en el punto negro situado junto a la figura del PLC.