Ejecución de la actualización mediante tarjeta de memoriaPermalink

Proyecto de arranque y actualización del firmware

Condición previa: Tarjeta de memoria preparada con proyecto de arranque y firmware.

⮫ «Preparación de la tarjeta de memoria»

  1. Apaga el aparato.

  2. Inserte la tarjeta de memoria.

  3. Enciende el aparato.

    El parpadeo alterno de los LED «RUN» y «ERR» indica que el proceso de actualización está en marcha.

    Al finalizar el proceso de actualización, se lleva a cabo un reinicio y se inician el proyecto de arranque y el firmware del sistema para completar el proceso de actualización.

    Si el LED «RUN» parpadea (el LED «ERR» está apagado), la actualización se ha realizado correctamente y en la pantalla aparece «done».

    Si el LED ERR parpadea (el LED RUN está apagado), la actualización ha fallado y la pantalla muestra «FAIL».

    El archivo de texto «SDCARD.RDY» contiene los resultados de cada una de las actualizaciones. Si la actualización falla, el archivo contiene las razones del aborto. A partir de esta información, se pueden tomar nuevas medidas para resolver el problema.

  4. Apaga el aparato.

  5. Retire la tarjeta de memoria.

  6. Enciende el aparato.

    El sistema se inicia con el nuevo proyecto de arranque y firmware.

Actualización del firmware

Condición previa: Tarjeta de memoria preparada con proyecto de arranque y firmware.

⮫ «Preparación de la tarjeta de memoria»

  1. Apaga el aparato.

  2. Inserte la tarjeta de memoria.

  3. Enciende el aparato.

    El parpadeo alternado de los LED «RUN» y «ERR» indica que el proceso de actualización se está llevando a cabo.

    Al finalizar el proceso de actualización, se lleva a cabo un reinicio y se inicia el firmware del sistema para completar el proceso de actualización.

    Si el LED «RUN» parpadea (el LED «ERR» está apagado), la actualización se ha realizado correctamente y la pantalla muestra done.

    Si el LED ERR parpadea (el LED RUN está apagado), la actualización ha fallado y la pantalla muestra FAIL.

    El archivo de texto «SDCARD.RDY» contiene los resultados de cada una de las actualizaciones. Si la actualización falla, el archivo contiene las razones del aborto. A partir de esta información, se pueden tomar nuevas medidas para resolver el problema.

  4. Apaga el aparato.

  5. Retire la tarjeta de memoria.

  6. Enciende el aparato.

    El sistema se inicia con el nuevo firmware.