Filosofía de control del modo de control de flujoPermalink

Las figuras anteriores muestran la combinación de bloques de funciones para ejecutar el control de flujo. Como puede verse,

  • Cuando se inicia el proceso, la primera bomba funciona a la «MinimumSpeed» velocidad mínima durante el tiempo definido en la «TimeToRunMinSpeed» duración. Esto es para empezar a llenar gradualmente la tubería. A continuación, se inicia el funcionamiento normal del control PID.

  • El PID actúa como comparador: el PID compara el caudal requerido y el caudal real para generar una salida en términos de porcentaje. Debe conectarse a «PmpFlowDistributor».

  • «PmpFlowDistributor» toma el «PidOut». A continuación, convierte esta salida en términos de velocidad para la bomba principal. La información de la bomba maestra procede de «MasterPump» del «PmpSequenceGen». El escalado de la «PidOut» en términos de velocidad se realiza de las siguientes maneras. Referencia de velocidad «MasterPump» = («NominalSpeed» of «MasterPump») * («PidOut»/100)

  • Esta referencia de velocidad se da al maestro y al seguidor (si Modo seguidor = 1). Si Modo Seguidor = 2, las bombas seguidoras funcionarán a su velocidad fija dada en la entrada «FollowerSpeed» [1..8].

  • A continuación, el distribuidor decide el número de bombas que debe poner en funcionamiento basándose en la siguiente fórmula: Número de bombas = «FlowSetpoint»/«NominalFlow», en este caso se supone que todas las bombas tienen la misma potencia.

Se supone que todas las bombas tienen la misma capacidad.

  • A medida que aumenta la consigna de caudal, aumenta la demanda de las bombas.

  • Ejemplo: si cada bomba tiene una capacidad de = 100 metros cúbicos por hora y la consigna de caudal es 400 metros cúbicos por hora, entonces arrancarán cuatro bombas juntas. A diferencia del control de presión, en el que las bombas no arrancan juntas, sino en función de la referencia de velocidad de la bomba principal.