Comportamiento de intercambio en calientePermalink

Comportamiento de intercambio en caliente

E/S central

Comportamiento de arranque con módulo E/S desconectado o dañado en hot swap terminal unidad TU5xx-H

El sistema y los módulos de E/S conectados al módulo procesador están arrancando (excepto el módulo desenchufado o dañado cuando se enchufa en la unidad terminal de intercambio en caliente).

Tan pronto como el módulo de E/S correcto y operativo se enchufa en la unidad terminal, el módulo está configurado y listo para arrancar.

No es necesario ningún ajuste específico.

Comportamiento de arranque con un tipo de módulo de E/S incorrecto en cualquier terminal Unidad

El sistema y los módulos de E/S no se inician

Diagnóstico de la presencia de intercambio en caliente terminal unidad

Diagnóstico mediante el comando del navegador PLC "io-bus desc" en Automation Builder.

A continuación, el navegador PLC proporciona una visión general de los módulos del bus de E/S , incluida la posición de las unidades terminales de intercambio en caliente en el bus de E/S .

En el programa de aplicación esto se puede detectar con un bloque de función "IoModuleHotSwapInfo" (Library: AC500_Io/Function Blocks/I/O-Bus).

Se necesita una instancia de bloque de funciones por unidad terminal en el bus de E/S . El bloque de funciones proporciona cinco salidas que proporcionan información sobre el número de slut, la capacidad de intercambio en caliente y el estado enchufado/desenchufado del módulo de E/S

Diagnóstico mientras se extrae el módulo de intercambio en caliente o el módulo (montado en el terminal de intercambio en caliente Unidad ) ha dejado de funcionar.

Si se extrae el módulo, se genera el diagnóstico Err 9480 "Módulo extraído de la unidad terminal de intercambio en caliente".

Diagnóstico después de conectar el módulo de E/S en la unidad de intercambio en caliente terminal

El error de diagnóstico 9480 se reconoce automáticamente en