-
Para cambiar la dirección IP de los dispositivos, realiza un escaneo de red.
⮫ «Identificación del firmware con la herramienta de configuración IP»
-
Seleccione un dispositivo de la lista y seleccione el protocolo adecuado en «Scan protocol».
«Opción DHCP» o «BOOTP»: Si es necesario, se puede utilizar DHCP o BOOTP para recibir del servidor la dirección IP del dispositivo.
«Dirección IP», «máscara de subred», «pasarela estandar»: Utiliza estos campos para modificar la configuración de la dirección IP, incluida la configuración de la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada. Asegúrese de que la combinación de ajustes de conexión es correcta.
Nota para los dispositivos CI52x-Modbus
Nota para los dispositivos CI52x-Modbus
Considere el comportamiento de los dispositivos CI52x-Modbus si el último número de la dirección IP se establece en "0".
-
Configure el PLC en el modo «Parada» (de lo contrario, no se aceptará el cambio).
Nota para configuraciones con varios puertos Ethernet configurables (ETHx), p. ej. PM5630-2ETH y CM5640-2ETH
Nota para configuraciones con varios puertos Ethernet configurables (ETHx), p. ej. PM5630-2ETH y CM5640-2ETH
Todas las interfaces (ETHx) del PLC integrado y de los módulos CM5640-2ETH deben configurarse en subredes diferentes. Hay que evitar que las subredes se solapen.
⮫ «Función de conmutación de las interfaces ETH1/ETH2 de Ethernet »
-
Modifica los ajustes de configuración de IP y haz clic en [Enviar ajustes] para transmitir los datos al dispositivo.

Nota para los dispositivos PROFINET
Nota para los dispositivos PROFINET
El nombre de los dispositivos de PROFINET puede editarse. Al cambiar el nombre, asegúrate de que se cumplan las siguientes normas:
-
Las etiquetas deben ir separadas por "."
-
Longitud total: 1 a 240
-
Longitud de la etiqueta: 1 a 63
-
Las etiquetas pueden contener caracteres [a-z] y números [0-9].
-
Las etiquetas no pueden empezar por «-».
-
Las etiquetas no pueden terminar en «-».
-
-
Para que todos los cambios en la IP se mantengan tras un reinicio, se pueden guardar los ajustes de forma permanente. Confirme el mensaje que aparece durante el proceso de escaneado.
Comprobar el último número de la dirección IP
Esta sugerencia sólo es válida para los dispositivos CI52x-Modbus.
Compruebe el último número de la dirección IP. Si el último número se establece en «0», el valor de la dirección IP para esta posición se obtiene de los conmutadores giratorios del dispositivo físico.
Por ejemplo:
|
Automation Builder |
Módulo de interfaz de comunicación AC500 (interruptor giratorio) |
|---|---|
|
Dirección IP: 192.168.14.0 |
Dirección IP: 6 |
![]() |
![]() |
|
Por lo tanto, en el campo «Dirección IP», el último número se establece en «6». ![]() |
|
Función de parpadeo
Esta función activa el parpadeo de la retroiluminación de una pantalla LED AC500.
Ajusta el tiempo deseado y haz clic en [Blink] para activar el parpadeo.