Identificación del firmware con la herramienta de configuración IPPermalink

Durante la identificación del firmware con la herramienta IP-Configuration Tool, se muestran todos los dispositivos detectados en la red; por ejemplo, dispositivos de ABB como los módulos procesadores AC500, los módulos de interfaz de comunicación AC500 o los variadores de ABB.

  1. Inicia la herramienta de configuración de IP en Automation Builder a través de «Herramientas  Configuración de IP» o inicia la herramienta independiente (*.exe).

  2. Se abre el cuadro de diálogo «IP-Configuration». Define el tipo de dispositivo para el escaneo de red seleccionando la opción deseada en «Protocolo de escaneo»:

    • «Protocolo de configuración de ABB Net»

      Utilice esta opción para dispositivos AC500 como módulos procesadores, dispositivos CI5xx-Modbus o Drives ABB. El dispositivo o dispositivos a escanear deben estar conectados al PC a través de una conexión directa Ethernet.

    • «Protocolo de configuración dinámica Profinet (DCP)»:

      Utilice esta opción para los módulos de interfaz de comunicación PROFINET. Los dispositivos deben conectarse al ordenador mediante una conexión directa Ethernet (no a través del CM579).

      Para este escaneo, es necesario instalar por separado un controlador NPcap.

    • «EtherCAT»:

      Utilice esta opción para los módulos de interfaz de comunicación EtherCAT. El cable Ethernet debe conectarse directamente al primer dispositivo esclavo EtherCAT del bus de campo EtherCAT. Asegúrate de que no haya ningún dispositivo maestro EtherCAT disponible en el bus durante el proceso de escaneo.

    • «Opción de emergencia»:

      Activa esta opción para detectar fallos en el conjunto EtherCAT durante el proceso de análisis, como, por ejemplo, pérdida de tramas o puertos intercambiados. Se muestran los errores detectados.

      Para realizar el escaneo, es necesario instalar por separado un controlador NPcap.

  3. Selecciona [Escanear] para iniciar el proceso de escaneo.

    Network_Scan
  4. Se muestran todos los dispositivos detectados en la red, incluidos los datos sobre el hardware y la conexión. Los siguientes detalles pueden cambiarse en «IP settings»:

    • «Dirección IP»:

      Dirección IP actual del dispositivo.

    • «Conf. Dirección IP»:

      Dirección IP configurada del dispositivo. Al cambiar la dirección IP, se actualiza esta columna.

    • «Versión FW»:

      Versión del firmware actualmente instalada en el dispositivo. Este campo solo se muestra tras el primer escaneo de red. Si el campo sigue vacío tras un análisis de red, comprueba si hay errores de conexión.

    La dirección IP de algunos dispositivos, por ejemplo, los dispositivos EtherCAT, no se puede modificar.