El firmware de los módulos de interfaz de comunicación AC500 se puede actualizar mediante la herramienta de configuración IP.
Para ello, la herramienta de configuración de IP debe utilizarse en su versión independiente.
⮫ «Instalación independiente de la herramienta de configuración IP»
No es posible realizar una actualización del firmware desde Automation Builder.
En el caso de los módulos de interfaz de comunicación PROFINET, las actualizaciones de firmware solo son compatibles con dispositivos que tengan la versión de firmware ³ 3.3.3.
Requisitos:
Antes de actualizar el firmware
-
Asegúrate de que la conexión a Internet sea rápida y estable.
-
Cierra todas las aplicaciones que no estés utilizando en el ordenador en el que se está ejecutando el programa.
-
Interrumpe la comunicación entre el PLC AC500 y el módulo de interfaz de comunicación que se va a actualizar.
Durante la actualización del firmware
-
No cierres la herramienta de configuración de IP.
-
No abras el software Automation Builder ni ninguna otra aplicación.
-
No apagues el módulo de interfaz de comunicación que se va a actualizar.
-
No desconectes la conexión Ethernet del módulo de interfaz de comunicación ni del ordenador en el que se ejecuta el programa.
La actualización del firmware interrumpe el funcionamiento de los dispositivos afectados. El dispositivo o dispositivos dejan de responder durante 1 o 2 minutos.
Procedimiento:
-
Inicie la herramienta de configuración IP autónoma (.exe).
-
Realiza una identificación del firmware con la herramienta de configuración IP.
-
Selecciona de la lista los dispositivos que deseas actualizar y haz clic en [Escanear] para iniciar el proceso de escaneo.
Se pueden seleccionar varios dispositivos utilizando la tecla «Ctrl». Asegúrate de que solo se seleccionen dispositivos del mismo protocolo a la vez. De lo contrario, la actualización del firmware fallará.
-
Si es necesario instalar el controlador «NPcap», aparecerá un mensaje con un enlace de descarga en el cuadro de diálogo «Configuración de IP».

Haz clic en el enlace que aparece ⮫ https://nmap.org/download.html y descarga la última versión del archivo npcap-X.X.exe.

Tras la descarga, ejecute el archivo como administrador y reinicie el proceso de escaneado.
A continuación se muestran los dispositivos analizados.
-
Haga clic en [Update Firmware] para iniciar la actualización del firmware de los dispositivos seleccionados.
-
En los dispositivos CI50x, CI51x y CI52x, se inicia una comprobación de firma. Seleccione el archivo de actualización de firmware adecuado (*.bin) para el dispositivo o dispositivos. Por ejemplo: C:\AC500\AC500_CI52x_Firmware_V3.2.13.bin.
Una vez verificada correctamente la firma, el archivo de firmware (*.bin) y el archivo de firma correspondiente (*.bin.sig) se transfieren al dispositivo. La transferencia puede tardar hasta 3 minutos.
Si falla la comprobación de la firma, comprueba que los archivos *.bin y *bin.sig estén disponibles.
⮫ «Solución de problemas para la herramienta de configuración IP»
-
La comprobación del estado se realiza automáticamente. Se lleva a cabo un reinicio del dispositivo. Se lleva a cabo automáticamente una segunda comprobación del estado.
Tras la actualización del firmware, todas las salidas de los dispositivos actualizados se establecen en «0».
-
Una vez completada con éxito la actualización del firmware, el estado de la actualización o la nueva versión del firmware se muestran en el campo «Versión de firmware».
Si el campo «Versión FW» está vacío, es posible que exista un error de conexión entre el dispositivo y el ordenador en el que se está ejecutando el programa.
⮫ «Solución de problemas para la herramienta de configuración IP»

Si la actualización del firmware falla, realiza las siguientes acciones.
-
Consulta los requisitos para el procedimiento de actualización.
-
Consulta las sugerencias para la resolución de problemas.
⮫ «Solución de problemas para la herramienta de configuración IP»
-
Realiza un análisis de la red y repite la actualización.
-
Si el error persiste, apaga y vuelve a encender el dispositivo e intenta realizar la actualización de nuevo.
-