Parametrización del bus de E/SPermalink

Haga doble clic en el nodo «IO_Bus» en el árbol de dispositivos para abrir la configuración del bus de E/S.

Están disponibles los siguientes parámetros.

Parámetro

Por defecto

Valor

Descripción

Ejecutar en fallo de configuración

No

No

En caso de error de configuración, el programa de usuario no se ejecuta.

Sí

El programa de usuario también se inicia en caso de que se produzca un error de configuración en el bus de E/S.

Tiempo máximo de espera

3000

0...120000

Tiempo máximo de espera para entradas válidas.

En el caso de un módulo de E/S digital, los canales se presentan como WORD, BYTE y BOOL. Dado que las entradas analógicas también pueden configurarse como entradas digitales, el bit 0 de cada canal también está disponible como BOOL.

El nombre simbólico de un canal se puede introducir delante de la cadena «AT» en la declaración del canal.

 Todos los canales deben tener un nombre simbólico y en el código del programa sólo deben utilizarse nombres simbólicos. Si cambia la configuración de hardware o si el proyecto se descarga en un PLC con una configuración de hardware diferente, las direcciones de las entradas y salidas pueden cambiar. Cuando se utiliza la programación simbólica (es decir, cuando se emplean nombres simbólicos), no es necesario modificar el código del programa.