Filosofía de control del modo de control de la presiónPermalink

El modo de control de la presión sigue esta secuencia de funcionamiento:

  1. Cuando se inicia el proceso, la primera bomba funciona a «MinimumSpeed» durante el tiempo definido en la duración «TimeToRunMinSpeed». Con este proceso, la tubería comienza a llenarse gradualmente y, a continuación, se produce el funcionamiento normal del control PID.

  2. El PID compara la presión requeridad y la presión real para generar la salida en términos de porcentaje. Esta salida debe conectarse al bloque de funciones «PmpPressureDistributor».

  3. El bloque de funciones «PmpPressureDistributor» recibe la «PidOut». El distribuidor convierte la salida PID en términos de velocidad para la bomba maestra.

  4. El bloque de función «PmpSequenceGen» tiene la información «MasterPump».

  5. El «PidOut» se escala en términos de velocidad en este método:

    Referencia de velocidad de «MasterPump» = («NominalSpeed» de «MasterPump») * («PidOut»/100)

  6. A medida que aumenta la salida del PID, aumenta la velocidad de la bomba principal. Una salida PID más alta indica una demanda elevada. En caso de que una bomba no pueda satisfacer las necesidades, se necesitan más bombas (seguidores) para arrancar y suministrar agua para mantener la presión.

  7. Si la referencia de velocidad de la «MasterPump» aumenta de tal forma que es mayor que la «StartSpeedFwr[1]», entonces se pondrá en marcha el primer seguidor de la red. La información sobre qué bomba arrancar procede del bloque de funciones «PmpSequenceGen» en la salida «NextPumpToStart».

  8. Si la referencia de velocidad de la «MasterPump» bomba maestra sigue aumentando hasta ser superior a «StartSpeedFwr[2]», se pone en marcha la segunda bomba seguidora. Esta secuencia se sigue hasta que se produce un aumento de la demanda. Consulte el siguiente diagrama de tiempos.

    IG_2023_Pump_lib_pressure_control3

    Retraso de inicio: Tiempo de retardo [s] para iniciar la siguiente bomba

  9. De forma similar, cuando disminuye la demanda, disminuye la referencia de velocidad del maestro. Consulte el siguiente diagrama de tiempos. Cuando la referencia de velocidad de la bomba maestra desciende por debajo de «StopSpeedFwr[1]», el primer seguidor se detiene. El ID de la siguiente bomba a parar proviene de «PmpSequenceGen» como «NextPumpToStop». Si la referencia de velocidad de la «MasterPump» sigue disminuyendo hasta ser inferior a «StopSpeedFwr[2]», la segunda bomba seguidora se detiene. Esta secuencia se sigue hasta que se produce un descenso de la demanda.

    Se considera que las bombas seguidoras de la figura anterior están en el «FollowerMode»= 1, velocidad maestra de copia. También pueden funcionar a su velocidad individual si «FollowerMode»= 2, velocidad fija.

    IG_2023_Pump_lib_pressure_control4

    Retraso de parada: Tiempo de retardo [s] para detener la siguiente bomba