Sustituir un módulo AC500 Permalink

ATENCIÓN

ATENCIÓN
ATENCIÓN
ATENCIÓN

ATENCIÓN

ATENCIÓN

¡Riesgo de lesiones y daños para el producto!

¡Una instalación y un mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones y dañar el producto!

  • La instalación y el mantenimiento se deben realizar de acuerdo con las reglas técnicas, los códigos y las normas relevantes, como, por ejemplo, la EN 60204-1.

  • Solo por personal cualificado.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA
ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Extracción/inserción bajo tensión

Los dispositivos no están diseñados para su extracción o inserción bajo tensión. Debido a consecuencias imprevisibles, no está permitido enchufar o desenchufar aparatos con la alimentación conectada.

Asegúrese de que todas las fuentes de tensión (tensión de alimentación y de proceso) están desconectadas antes de realizar las siguientes operaciones:

  • Conecte o desconecte cualquier señal o bloque de terminales.

  • Retirar, montar o sustituir un módulo.

Desconectar cualquier dispositivo alimentado mientras está energizado en una ubicación peligrosa podría provocar un arco eléctrico, lo que podría crear una ignición inflamable con resultado de incendio o explosión.

Antes de proceder, asegúrese de que se ha cortado la corriente y de que se ha comprobado minuciosamente que no hay materiales inflamables en la zona.

Los dispositivos no deben abrirse cuando están en funcionamiento. Lo mismo ocurre con las interfaces de red.

Todos los módulos de la gama AC500 no requieren mantenimiento. No se dispone de piezas de repuesto y no se permite la reparación. Si un módulo deja de funcionar, hay que sustituirlo entero.

Si se instala un módulo de E/S en una unidad terminal de intercambio en caliente, es posible sustituirlo por otro del mismo tipo durante el tiempo de funcionamiento.

⮫ «Sustituir un módulo de E/S mediante sustitución en caliente»

Si se instala un módulo de E/S en una unidad terminal que no admite el intercambio en caliente y para todos los demás módulos AC500, proceda como se indica a continuación.

  1. Desconecte la fuente de alimentación.

  2. Para los módulos de procesador, inserte la tarjeta de memoria en el nuevo módulo.

  3. Para los módulos de comunicación, ajuste la posición de los interruptores giratorios en el nuevo módulo.

  4. Para las unidades terminales y las bases terminales, desconecte los conectores del módulo antiguo.

  5. Desmonte el módulo que va a sustituir tal y como se describe en las instrucciones de instalación de ‎⮫  .

  6. Monte el nuevo módulo como se describe en las instrucciones de instalación.

  7. Para las unidades terminales y las bases terminales, conecte los conectores.

  8. Vuelva a conectar la fuente de alimentación.

    El sistema vuelve a arrancar.

  9. Si es necesario, actualice el firmware del módulo⮫ «Actualización del firmware/aplicación del PLC».

    Si se sustituye un módulo procesador, debe instalar el firmware, la aplicación, las licencias, las contraseñas y los certificados en el nuevo módulo procesador.

    ⮫ «Firmware de la CPU»

    ⮫ «Actualización del firmware/aplicación del PLC»

    ⮫ «Licencias de ejecución de PLC»

Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico de ABB.