AVISO

Tras devolver una licencia de ejecución AC500, el sistema PLC pasa al modo «Parada» al cabo de 24 horas.
Devolución de una licencia de ejecución sin tarjeta de memoria
Una licencia de ejecución que se haya instalado en un dispositivo PLC puede devolverse e instalarse en otro dispositivo PLC.
El ordenador y el dispositivo PLC están conectados. Si no hay conexión disponible, realiza la devolución mediante la tarjeta de memoria.
⮫ «Devolución de una licencia de ejecución a través de la tarjeta de memoria»
-
Haz clic con el botón derecho del ratón en el nodo del PLC y selecciona «Devolver la licencia activa» en el menú «Licencias de tiempo de ejecución».
Se inicia un asistente. Sigue las instrucciones.
-
Introduzca la clave de activación de la licencia y haga clic en «Devolver licencia».
Los resultados del proceso de devolución se muestran en el cuadro de diálogo.
La licencia se ha eliminado del dispositivo PLC y ahora puede utilizarse en otro dispositivo PLC.
Devolución de una licencia de ejecución a través de la tarjeta de memoria
Cuando el PLC no está conectado al ordenador (el PLC está desconectado), se puede devolver una licencia mediante una tarjeta de memoria.
-
Inserta la tarjeta de memoria en el ordenador y ejecuta ««Runtime Licensing» «Prepare PLC license SD card»» en el nodo del PLC.
-
Inserta la tarjeta de memoria en el PLC.
-
Realiza «un reinicio completo». Una vez realizada la actualización correctamente, reinicia el PLC y conéctate a él.
La licencia se retira del PLC.
-
Inserte la tarjeta de memoria en el PC.
-
Haz clic con el botón derecho del ratón en el nodo del PLC y selecciona «Devolver la licencia activa» en el menú «Licencias de tiempo de ejecución».
Se inicia un asistente. Sigue las instrucciones.
-
Introduce la clave de activación de la licencia y selecciona «Devolver licencia».

-
Haga clic en [Examinar] y seleccione la carpeta raíz de la tarjeta de memoria.
Se ha iniciado la devolución de la licencia.
-
Inserta la tarjeta de memoria en el PLC y reinicia el PLC.
La licencia se retira del dispositivo PLC y puede utilizarse en otro dispositivo PLC.
-
Para completar el proceso de concesión de licencias, sube un archivo de recibo de licencia al servidor de licencias ABB.
Guarda el archivo del recibo de la licencia y súbelo manualmente desde un ordenador con conexión a Internet a ⮫ http://lc.codemeter.com/32838/depot/index.php.
Se devuelve una confirmación de licencia.