Configuración de tareasPermalink

Una tarea es una unidad de tiempo en la ejecución de un programa de usuario (aplicación IEC). Los parámetros de la tarea definen cómo y a qué velocidad ejecuta la CPU el programa de usuario.

Este proyecto utiliza únicamente una tarea cíclica.

01.03.03

En el árbol de dispositivos, los objetos «Configuración de la tarea» y «Tarea» se crean automáticamente al crear el proyecto.

Este proyecto utiliza únicamente una tarea cíclica.

  1. Haga doble clic en «Task» en el árbol de dispositivos.

    Se abre una pestaña en la vista del editor.

    Para este proyecto sólo se utilizará una tarea cíclica. Mantenga la configuración predeterminada para la tarea.

    01.03.05

    Prioridad

    Define cómo prioriza la CPU las tareas cuando hay varias tareas configuradas. Prioridad 0 ... 15 = tareas en tiempo real; prioridad 16 = tareas que no son en tiempo real.

    Tipo

    Define cómo ejecuta la CPU la tarea, en función de los requisitos del proceso.

    Intervalo

    Define el intervalo de ejecución de las tareas cíclicas. Normalmente se configura en milisegundos utilizando la sintaxis de tiempo de la IEC.

    Watchdog

    Supervisa si la tarea supera el tiempo de ejecución permitido.

    Llamadas

    Define las POU que se invocan y se ejecutan dentro de la tarea.