Atributo: is_connected Permalink

Se utiliza el pragma ‎'is_connected'‎ para decorar una variable booleana de bloque de función que, cuando se llama a una instancia de módulo de función, proporciona información sobre si la entrada asociada del POU tiene una asignación.

El uso del pragma requiere el uso del atributo ‎'reflection'‎ en el bloque de función afectado.

Sintaxis:

‎{attribute 'is_connected' := '<input variable>'}‎

Ejemplo

En el bloque de funciones ‎FB‎, se declara una variable local para cada variable de entrada (‎in1‎ y ‎in2‎) y se le antepone cada vez el atributo ‎'is connected'‎ con el nombre de la variable de entrada. La propia func recibe el atributo pragma ‎'reflection'‎.

Cuando se llama a una instancia del bloque de funciones, la variable local es ‎TRUE‎ en el caso de que la entrada que tiene asignada haya recibido una asignación.

{attribute 'reflection'}
FUNCTION_BLOCK FB
VAR_INPUT
  in1: INT;
  in2: INT;
END_VAR
VAR
  {attribute 'is_connected' := 'in1'}
  in1_connection_info: BOOL;
  {attribute 'is_connected' := 'in2'}
  in2_connection_info: BOOL;
END_VAR

Suposición: Cuando se llama a la instancia del bloque de funciones, ‎in1‎ recibe una asignación externa y ‎in 2‎ no recibe ninguna asignación. El resultado es el siguiente código:

in1_connection_info := TRUE;
in2_connection_info := FALSE;