Atributo: linkalways Permalink

El pragma ‎{attribute 'linkalways'}‎ indica al compilador que incluya siempre un POU o un POU de biblioteca en la información de compilación. Durante la compilación, el POU se compila y forma parte del código de la aplicación. Durante la descarga, el POU se descarga en el PLC.

Sintaxis:

‎{attribute 'linkalways'}‎

Lugar de inserción: La primera línea de la parte de declaración del POU o POU de biblioteca

El POU puede ser válido en todo el proyecto (guardado en la vista «POUs» ) o en toda la aplicación (guardado en la vista «Devices» ).

También puede seleccionar la opción «Vincular siempre» en la pestaña «Construir» de las propiedades de un objeto POU.

Ejemplo

La GVL ‎MoreSymbols‎ contiene el pragma ‎{attribute 'linkalways'}‎. Las variables allí declaradas también forman parte del código de la aplicación, independientemente de cualquier acceso.

GVL ‎MoreSymbols‎

{attribute 'linkalways'}
VAR_GLOBAL
        g_iAlfa: INT;
        g_iBravo: INT;
        g_iCharlie: INT;
END_VAR

La configuración de símbolos también accede a la información de compilación. Como resultado, las variables de ‎MoreSymbols‎ GVL siempre están disponibles para su selección en el editor «Symbol Configuration».

_cds_img_pragma_linkalways_symbolcon.png