Símbolo: 
Función: Este comando abre el diálogo «Registro del proyecto» o «Registro - <objeto> » donde se muestra el historial de versiones del proyecto o de un objeto del proyecto CODESYS. Aquí puede seleccionar una revisión. Se abre una pestaña que muestra el resultado de la comparación entre su copia de trabajo y la revisión.
Llame a: Menú contextual: «SVN»
Requisito: El objeto está versionado y no en conflicto.
Se pueden abrir varias pestañas al mismo tiempo con la comparación de diferentes objetos.
Comparación por tipo de objeto
Comparación por tipo de objeto
El cuadro de diálogo de comparación hace uso de la funcionalidad del comando CODESYS « Proyecto Comparar». De este modo, los objetos se comparan en función de su tipo.