Mientras que los objetos y las propiedades describen qué datos se comunican, la comunicación propiamente dicha se realiza con servicios entre clientes y servidores. Un determinado servicio sólo puede ejecutarse si el cliente y el servidor disponen de los BIBB relacionados. En Fig. 251 BACnet objects, properties, services and BIBBs se muestra un sencillo «Service Read Property» que es posible porque el cliente de la derecha soporta DS-RP-A y el servidor de la izquierda soporta DS-RP-B. El servicio se ejecuta en dos pasos:
-
El cliente inicia una petición confirmada «Leer Propiedad», preguntando por el valor actual de la «Entrada Analógica» de objeto con «ID 1010».
-
El servidor responde con un acuse de recibo, enviando el valor actual que es 21,89°C en el ejemplo.
En el documento ABB-B-BC-PICS-AC500_V3.pdf de Automation Builder figura una lista de todos los BIBB y servicios del PLC compatibles. Ayuda/Ejemplos de proyectos/Ejemplos.