Diagnóstico del dispositivoPermalink

Cada nodo del árbol de dispositivos tiene una vista de diagnóstico, que muestra los mensajes de diagnóstico sólo para este dispositivo.

El mensaje consiste en lo siguiente

  • Tipo ⮫ «Historial del diagnóstico»

  • Marca de tiempo en fecha y hora AAAA-MM-DD hh:mm:ss.ms

  • Gravedad del error

  • Código de error

  • Descripción del diagnóstico

  • Datos complementarios

Para ver el mensaje de diagnóstico, haga lo siguiente:

  1. Haz doble clic en un dispositivo.

  2. Seleccione la pestaña «Diagnóstico».

Ejemplo

Batería agotada o ausente.

Battery_Missing

Ejemplo

Módulo erróneo configurado en el bus de E/S.

Wrong_Module_configured_on_IO_Bus

El diagnóstico de dispositivos está desactivado por defecto.

Para activar/desactivar el diagnóstico del dispositivo:

  1. Haga doble clic en el PLC.

  2. Seleccione la pestaña «Configuración del PLC».

  3. En «Configuración adicional» activar/desactivar «Diagnóstico para dispositivos».

    Cuando la diganosis del dispositivo está desactivada, este símbolo Device_nok se mostrará en el árbol de dispositivos y no se mostrarán mensajes de diagnóstico.