Preparación de la tarjeta de memoriaPermalink

Los paquetes de firmware pueden descargarse del sitio web de ABB ‎⮫  o exportarse desde Automation Builder.

En Automation Builder, se puede elegir si se exporta solo el firmware o tanto el firmware como el proyecto de arranque. Si el proyecto de arranque aún no existe, se crea automáticamente.

La tarjeta de memoria contiene el firmware del PLC, el firmware de los módulos de comunicación, la aplicación, las visualizaciones y todos los objetos relacionados (por ejemplo, listas de texto).

  1. Fig. 234: Ejemplo

    Application_Export_Boot_Project_and_Firmware

    Haga clic con el botón derecho del ratón en «Aplicación» en el árbol de dispositivos.

  2. Seleccione «Exportar  Proyecto de arranque y firmware» o «Exportar  Firmware».

  3. Elija una ubicación para la carpeta de exportación.

    Selecciona [Crear nueva carpeta] y escribe «TARJETA DE MEMORIA».

  4. Seleccione [OK] para añadir la carpeta.

  5. Seleccione la carpeta «TARJETA DE MEMORIA».

    SD_Card_Structure

    Se crea la estructura «MEMORY CARD» y se exportan el firmware y la aplicación.

    La carpeta «MEMORY CARD» creada no contiene datos de usuario, datos remanentes, datos de configuración, datos sobre caídas de tensión del PLC de seguridad ni la contraseña del PLC de seguridad.

    Introduce estos datos si así lo requiere la aplicación que estés utilizando.

  6. Copia todas las subcarpetas y archivos de la carpeta «MEMORY CARD» a una tarjeta de memoria.

    El proceso de copia puede realizarse siguiendo los pasos Automation Builder con la tarjeta de memoria insertada en el módulo procesador, o bien utilizando un ordenador equipado con un lector de tarjetas de memoria adecuado.

Proceso de copia con el software Automation Builder

  1. Inserte la tarjeta de memoria en el módulo procesador.

  2. Conecta el ordenador al módulo procesador mediante un cable Ethernet.

  3. Inicia sesión en el módulo del procesador en Automation Builder.

  4. Copy_with_AB_software

    Haz doble clic en el módulo del procesador en el árbol de dispositivos y selecciona «Archivos».

  5. En la parte derecha, selecciona y abre la carpeta «sdcard».

  6. En el lado izquierdo, selecciona todas las subcarpetas y archivos de la carpeta «MEMORY CARD», pero no la propia carpeta.

  7. Copia las subcarpetas y los archivos seleccionados de la parte izquierda a la tarjeta de memoria haciendo clic en Copy_Clicking en la parte derecha.

Proceso de copia en el PC

  1. Inserte la tarjeta de memoria en el PC.

  2. Copy _Notebook

    Selecciona todas las subcarpetas y archivos de la carpeta «MEMORY CARD», pero sin incluir la propia carpeta «MEMORY CARD», y cópialos.

  3. Paste_Notebook

    Selecciona la tarjeta de memoria y pega las subcarpetas y archivos copiados.