Acceso a los datos de diagnósticoPermalink

Acceso al estado del dispositivo

Acceso a las descripciones de los diagnósticos

  • Visualización de la CPU (para CPU, bus de E/S y módulos de E/S S500 conectados, no para módulos de comunicación y buses de campo)

    ⮫ «Descripción de los diagnósticos»

  • Automation Builder a través de la ventana «Todos los mensajes»:

    ⮫ «Descripción de los diagnósticos»

    • Soporte para reconocimiento (masivo) de alarma.

    • Acceso a los datos de diagnóstico ampliados de 3rd dispositivos de terceros (si están disponibles), sin ninguna interpretación.

  • Aplicación IEC mediante una lista de todos los diagnósticos actuales, ya sea de un dispositivo (objeto de dispositivo del árbol Automation Builder ) o del PLC completo:

    ⮫ «Diagnóstico del dispositivo»

    ⮫ «Diagnóstico del sistema»

    • Navegación cronológica en ambas direcciones (empezando por el diagnóstico más antiguo o el más reciente).

    • Acceso al diagnóstico numérico (evaluación mediante aplicación IEC), textual (uso en HMI) o a datos de diagnóstico ampliados de 3rd dispositivos de terceros (si están disponibles).

    • Reconocimiento de alarmas.

  • Acceso externo a través de variables globales IEC utilizando las funciones de la aplicación IEC para obtener toda la información relevante.

Acceso al diagnóstico ampliado

Los datos de diagnóstico ampliados se mostrarán en Automation Builder a través de la ventana «Todos los mensajes». Los datos se muestran tal y como los proporciona el dispositivo, sin ninguna interpretación. Consulte, por ejemplo, el manual del aparato para obtener información sobre los datos de diagnóstico ampliados.