Sintaxis Permalink

( <pragma> )
<scope> ( <type qualifier> )
    <identifier> (AT <address> ) : <data type> := <initial value>;
END_VAR

<pragma>

Repetición opcional (nunca, una o varias veces)

Pragma

Un pragma es una sentencia del compilador (por ejemplo, para conseguir optimizaciones como requisitos de memoria o mejoras en tiempo de ejecución).

‎<scope>‎

Requerido
Alcance

  • ‎VAR‎

  • ‎VAR_CONFIG‎

    Nota: Si se declaran variables con información de dirección incompleta en bloques de función (por ejemplo, ‎AT %I*‎), las variables de la declaración de variables ‎VAR_CONFIG‎ deben declararse por completo. Sólo se puede acceder a estas variables en una instancia local cuando se hace esto.

  • ‎VAR_EXTERNAL‎

  • ‎VAR_GLOBAL‎

  • ‎VAR_INPUT‎

  • ‎VAR_INST‎

  • ‎VAR_IN_OUT‎

  • ‎VAR_OUTPUT‎

  • ‎VAR_STAT‎

  • ‎VAR_TEMP‎

‎<type qualifier>‎

Opcional
Calificador de tipo

  • ‎CONSTANT‎

  • ‎RETAIN‎

  • ‎PERSISTENT‎

‎<identifier>‎

Requerido

Identificador, nombre de la variable

Nota: Al asignar un identificador deben seguirse sin excepción las normas enumeradas en el capítulo "Designación de identificadores". Además, encontrará recomendaciones para una denominación uniforme.

‎AT %<address>‎

Opcional

La dirección se compone de la siguiente manera:

<área de memoria> <prefijo de tamaño opcional> <posición de memoria>

La zona de memoria se subdivide en zona de memoria de entrada, zona de memoria de salida o zona de memoria de bandera (I, Q o M).

Ejemplo

Ejemplo

  • ‎AT %I* // Incomplete address‎

  • ‎AT %I7.5‎

  • ‎AT %IW0‎

  • ‎AT %QX7.5‎

  • ‎AT %MD48‎

‎<data type>‎

Obligatorio
Tipo de datos

  • ‎<elementary data type>‎

  • ‎<custom data type>‎

  • ‎<function block >‎

‎<initial value>‎

Opcional

Valor inicial; inicialización como literal, variable o expresión

Ejemplo

Lista de variables globales ‎GVL‎

{attribute 'qualified_only'}
{attribute 'linkalways'}
VAR_GLOBAL CONSTANT
        g_ciMAX_A : INT := 100;
        g_ciSPECIAL : INT := g_ciMAX_A - 10;
END_VAR

Variables de configuración ‎GVL_CONFIG‎

{attribute 'qualified_only'}
VAR_CONFIG
        // Generated instance path of variable at incomplete address
        PLC_PRG.fbDoItNow.XLOCINPUT AT %I*: BOOL := TRUE;
END_VAR

Bloque de funciones ‎FB_DoIt‎

METHOD METH_Last : INT
VAR_INPUT
  iVar : INT;
END_VAR
VAR_INST
  iLast : INT := 0;
END_VAR

METH_Last := iLast;
iLast := iVar;

FUNCTION_BLOCK FB_DoIt
VAR_INPUT
    wInput AT %IW0 : WORD; (* Input variable *)
END_VAR
VAR_OUTPUT
    wOutput AT %QW0 : WORD; (* Output variable *)
END_VAR
VAR_IN_OUT
    aData_A : ARRAY[0..1] OF DATA_A; // Formal variable
END_VAR
VAR_EXTERNAL
        GVL.g_ciMAX_A : INT; // Declared in object GVL
END_VAR
VAR_STAT
    iNumberFBCalls : INT;
END_VAR
VAR
        iCounter: INT;
        xLocInput AT %I* : BOOL := TRUE; // VAR_CONFIG
END_VAR

iNumberFBCalls := iNumberFBCalls + 1;

Programa IEC ‎PLC_PRG‎

PROGRAM PLC_PRG
VAR
        iLoop: INT;
        iTest: INT;
        fbDoItNow : FB_DoIt;
        iTest_200: INT;
        aData_Now : ARRAY[0..1] OF DATA_A := [(iA_1 := 1, iA_2 := 10, dwA_3 := 16#00FF),(iA_1 := 2, iA_2 := 20, dwA_3 := 16#FF00)];
END_VAR

iTest := GVL.g_ciMAX_A;
iTest_200 :=  2 * GVL.g_ciMAX_A;
fbDoItNow(aData_A := aData_Now);
FOR iLoop := 0 TO GVL.g_ciSPECIAL DO
        ;
END_FOR