( <pragma> )
<scope> ( <type qualifier> )
<identifier> (AT <address> ) : <data type> := <initial value>;
END_VAR
|
<pragma> |
Repetición opcional (nunca, una o varias veces) Pragma Un pragma es una sentencia del compilador (por ejemplo, para conseguir optimizaciones como requisitos de memoria o mejoras en tiempo de ejecución). |
|
|
|
Requerido
|
|
|
|
Opcional
|
|
|
|
Requerido Identificador, nombre de la variable Nota: Al asignar un identificador deben seguirse sin excepción las normas enumeradas en el capítulo "Designación de identificadores". Además, encontrará recomendaciones para una denominación uniforme. |
|
|
|
Opcional La dirección se compone de la siguiente manera: <área de memoria> <prefijo de tamaño opcional> <posición de memoria> La zona de memoria se subdivide en zona de memoria de entrada, zona de memoria de salida o zona de memoria de bandera (I, Q o M). Ejemplo Ejemplo
|
|
|
|
Obligatorio
|
|
|
|
Opcional Valor inicial; inicialización como literal, variable o expresión |
Ejemplo
Lista de variables globales GVL
{attribute 'qualified_only'}
{attribute 'linkalways'}
VAR_GLOBAL CONSTANT
g_ciMAX_A : INT := 100;
g_ciSPECIAL : INT := g_ciMAX_A - 10;
END_VAR
Variables de configuración GVL_CONFIG
{attribute 'qualified_only'}
VAR_CONFIG
// Generated instance path of variable at incomplete address
PLC_PRG.fbDoItNow.XLOCINPUT AT %I*: BOOL := TRUE;
END_VAR
Bloque de funciones FB_DoIt
METHOD METH_Last : INT
VAR_INPUT
iVar : INT;
END_VAR
VAR_INST
iLast : INT := 0;
END_VAR
METH_Last := iLast;
iLast := iVar;
FUNCTION_BLOCK FB_DoIt
VAR_INPUT
wInput AT %IW0 : WORD; (* Input variable *)
END_VAR
VAR_OUTPUT
wOutput AT %QW0 : WORD; (* Output variable *)
END_VAR
VAR_IN_OUT
aData_A : ARRAY[0..1] OF DATA_A; // Formal variable
END_VAR
VAR_EXTERNAL
GVL.g_ciMAX_A : INT; // Declared in object GVL
END_VAR
VAR_STAT
iNumberFBCalls : INT;
END_VAR
VAR
iCounter: INT;
xLocInput AT %I* : BOOL := TRUE; // VAR_CONFIG
END_VAR
iNumberFBCalls := iNumberFBCalls + 1;
Programa IEC PLC_PRG
PROGRAM PLC_PRG
VAR
iLoop: INT;
iTest: INT;
fbDoItNow : FB_DoIt;
iTest_200: INT;
aData_Now : ARRAY[0..1] OF DATA_A := [(iA_1 := 1, iA_2 := 10, dwA_3 := 16#00FF),(iA_1 := 2, iA_2 := 20, dwA_3 := 16#FF00)];
END_VAR
iTest := GVL.g_ciMAX_A;
iTest_200 := 2 * GVL.g_ciMAX_A;
fbDoItNow(aData_A := aData_Now);
FOR iLoop := 0 TO GVL.g_ciSPECIAL DO
;
END_FOR